This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:AMOLED 面板建议解决方案

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703621/tps65632-amoled-panel-suggestion-solution

器件型号:TPS65632

您好!  

我想知道 TI 是否有适用于以下 OLED 面板的解决方案:  

输入和输出需求如下所示:  

输入电压:

3.7V

 

输出电压:

4.6V/275mA

-2.5V/275mA

6.4V/150mA

有关更多面板规格、请参阅以下内容:

e2e.ti.com/.../panel-spec.pdf

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将审查您的规格并浏览我们的产品系列、以便尽快推荐器件。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6.4V 电源上的电流要求似乎很高。 我没有看到能够在该电源上提供150mA 电流的器件。 您能否再次检查此规格?

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于已经过去了一周没有就此进行进一步的沟通、我将关闭此主题、但如果您想进一步讨论、请打开另一个主题。

    此致、
    辽卡特