This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用 TI 工具确定的 ChemID 不正确

Guru**** 2620705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676424/bq34z100-g1-incorrect-chemid-determination-using-ti-tool

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100EVM

尊敬的所有人:

我使用的是产品代码为 H18650CIL-2400的 BAK 电池。 这是2400mAh 锂离子电池。 BQstudio 的 Chemistry ID 列表中不提供此产品的 Chemistry ID。 因此、我必须执行 ChemID 选择过程(充电放电周期)。

在完成作为 TI 应用手册的充电放电周期后、我在 TI 上传了 zip 文件以接收 CHEMID 报告。 报告说,ChemID 是1783。 但该化学 ID 在 BQstudio 中不存在。 此外、报告显示了 DOD 与某些与我的器件不匹配的器件的比较。 我将 BQ34Z100EVM 用于我的实验。

我怀疑报告的可靠性。 请在下面找到附加的数据 zip 文件和报告文件。

请帮助我为此数据日志获取准确的 CHEMID。

谢谢

Ritul Shahe2e.ti.com/.../bak2400.zipe2e.ti.com/.../bak2400_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritul、

    请访问此站点 :www.ti.com/.../GASGAUGECHEM-SW

    下载 zip 文件并按照本页上的说明更新 bqStudio 上的 CHEMID 数据库。 我已经更新了我的、我可以看到 CHEMID 1783。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我使用 bq 评估软件对27500-V130监测计进行编程。 是否有方法更新该软件中的 ChemID 数据库? 我有一份报告显示2130为最佳化合物 ID 匹配项、但这不在我的列表中。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    是的、在同一页中、您可以运行第二个链接、它应该会更新列表。 您能告诉我您运行的是什么 EVSW 版本吗?

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、BQ 评估软件版本0.9.92。 在此工具中、我们如何更新数据库? [根据其他工具、"帮助"菜单下提供了"更新化学成分"选项。 此"帮助"菜单下没有任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我应该更清楚。 我有两个版本的 BQ 软件、上面发布的版本是[Evaluation SW 0.9.92]、还有 Management Studio 1.3.54.1。 我没有使用 Management Studio 软件、因为我没有选择传统27500监测计的选项。 我的另一个0.9.92软件可以执行该操作。 此化学更新程序是否仅适用于 Management Studio? 我确实更新了该数据库、并且确实看到了更多化学 ID [特别是 TI 报告中的我的2130 ]。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、抱歉、我回答并并行做一些事情。 我运行了第二个链接,关闭并重新打开了我的评估软件,我的 chem ID 列表的时间更长。 2130现已列入名单。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 很高兴看到您开始了。

    如果您需要其他支持、请告知我们。 如果您有问题、请发布另一个主题。