This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:电源连接后、器件处于哪种模式?

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703986/bq27742-g1-which-mode-is-the-device-in-after-a-power-is-connected-to-it

器件型号:BQ27742-G1

您好!

我们正在使用该器件、并想知道在将电源或电池连接到该器件后该器件处于何种模式? 根据规格、它可能处于模拟关断模式、不是吗?

我们知道、在本例中、CHG/DSG FET 处于关闭状态。 为了打开它们、必须在连接电源后连接充电器。

但在我们的应用中、电池可能会暂时断开、需要在不涉及充电器的情况下进行恢复。  我们想知道、在通电后、没有连接充电器的情况下是否有办法打开 FET?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    当电池在 DSG 和 CHG FET 断开的情况下连接时、bq27742-G1会加电、并且需要连接充电器以关闭 FET。 您可以添加手动按钮电路、以便在电池连接时将 BAT+电压暂时短接到 PACK+、以便监测计关闭 FET、但在电池组端子短路时必须注意限制电流。

    bq27742-G1旨在用作电池组侧电量监测计。 您好像尝试将其用作系统侧电量监测计、这是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Damian!

    在我们的应用中、器件未内置电池组、在某些最坏的情况下、电池可能会暂时断开连接、然后自动重新连接。 在这种情况下、我们如何在不应用充电器的情况下恢复电源? 例如、更改一些设置或寄存器以允许 FET 在上电时导通? 如果无法通过更改设置或寄存器来完成此操作、则器件是否仍能绕过 FET (与始终保持短接)? 我们知道旁路会失去所有保护功能、但这对我们的应用来说可能是可以的(我们有其他保护层)。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有人可以回答我上面的问题吗? 我们确实需要有关这方面的解决方案。 谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您提到的是系统侧电量监测计类型应用。 bq27742-G1用于电池/电池始终连接到监测计的电池侧应用。 遗憾的是、bq27742-G1保护功能的设计方式没有 FET 旁路。 如果您的应用中有监测计与电池/电池断开的情况、并且您可以每次连接充电器、则必须设计一些电路、以便在重新连接电池时暂时旁路 CHG 和 DSG FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Damian!