This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910AEVM-730:解释 EVM 接地?

Guru**** 2619985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673545/ucc29910aevm-730-explain-evm-grounding

器件型号:UCC29910AEVM-730

我一直关注在理解此 EVM 时似乎是一个非常基本的问题。  我希望我不仅仅是个问题。

在我看来、EVM 的唯一工作方式是允许"接地"(实心黑色三角形)浮动、而不是在接地或线路中性电势下浮动。  D5桥式整流器将在如 C5上产生全波整流交流、但仅当底部阳极跟踪线路的负半周期时。  如果 TP6通过 J1处的偏置电源连接到接地端、则只能在 C5处获得半波整流信号。

这也会将交流线路的负半周期置于 J1和 J2上、而无需连接外部偏置电源、这似乎并不安全。

输出电压与接地和线路之间有何关系?  看起来 TP13 (+)连接到交流电桥高侧、TP12 (-)从 那里进行负稳压。  这意味着 TP12和线路中性点(~接地)之间的电压表将显示一些显著的电压、并且输出以线路热而不是接地为基准。

如果 EVM 由线路隔离变压器驱动且黑色三角形节点接地、则似乎可以修复接地问题、但输出电压仍以线路高侧为基准、而不是以接地为基准。  但是、交流输入标记为线路和中性、因此它看起来不是预期的那样。

有人可以让我直走吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerrit、您好!
    降压 PFC 的输出电压从 TP13相对于 TP12进行测量。
    这就是您产生困惑的地方。
    TP13充电至交流线路的峰值、因此不要将 TP12接地很重要
    控制器的零电压基准是实心黑色三角形、如连接到中性点的原理图所示。
    这种类型的降压通常称为高侧降压。
    组件 R28、Q7、R30、R31、R24、R25、R26用于创建相对于系统接地的降压输出电压的电流源和 allo 测量。 R26上的电压用于设置输出电压。

    希望这有道理。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、John。  您对 TP12和 TP13之间的输出的评价与我所说的一致。  但 TP13是否会保持在线路峰值电压?  我可以看到 C19/C20将 TP12保持在低于 TP13 84V 的位置、但我看不到任何东西将 TP13保持在线路值。  TP13看起来会跟随整流线路电压(相对于中性点)。

    尝试在 SPICE 中放置一个简单的桥式整流器:

    如图所示接地时,R1上会出现全波整流信号,但如果将电压源的(-)侧接地,则只会看到半波。  如果 EVM 中的实心黑色三角形节点连接到中性点、就会出现这种情况。

    非常感谢、现在我已经清楚了高侧降压的概念、但接地和整流仍然令人困惑、TP12/13上的输出电压也是相对于中性点的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这无法解决问题。 请参阅我在3月21日发表的评论。 但我已转向另一种设计方法。