This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675643/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

在平衡期间不能发生 OWD? 由于该 IC 具有外部 MOS 来平衡,所有电池将一次平衡,那么为什么压榨功能只在备用电阻上发生?

谢谢、

Sushma Mantagani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OWD 有内部5K 欧姆。 我们不使用外部 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我的问题是,是否将在备用开关上应用压榨功能?如果是,为什么? 我在上一个主题中的数据表的重新填充 scrrrrrrrrrrrrrshot 中提到过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到第7.2节"功能方框图"。 请注意挤压电阻器。
    如果所有挤压都打开、则您有一个大分压器。 您无法检测到开路。