This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:3个问题:Regin 系列 R、I2C 引脚上的内部安全电流限制和充电结束监控

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703510/bq34z100-3-questions-series-r-on-regin-intrisic-safety-current-limiting-on-i2c-pins-and-end-of-charge-monitoring

器件型号:BQ34Z100

我的客户具有本质安全的设计(必须保护所有电荷存储元件(如电容器)免受过大电流的影响)。

2与此相关的问题:

1) 1)客户在 Regin 节点上有一个470欧姆的串联电阻、但这似乎会导致 bq34z100电量监测计出现问题。 监测计似乎不想正确启动。 (似乎是循环通电)。 为什么? Regin 引脚上是否允许最大串联阻抗? 客户的应用需要一个串联阻抗来"保护"输入电容器。

2) 2)有一个问题、即来自 GND 的故障电流可能会通过 SDA 和 SCL 输出引脚(通过开漏输出 FET 体二极管)反向驱动回到主机处理器。 该 EVM 还具有 D1二极管、该二极管将以类似的方式导通... 是否有关于保护 SDA 和 SCL 节点的建议? 一个部分答案是了解我们可以在 I2C 线路上放置的最大串联阻抗-并且可能移除 D2 (在 EVM 上)。 添加串联 FET 钳位可能是另一种可能的选择

第三个问题:bq34z100能否在充电周期内读回充电状态? 即、如果电池组正在充电-我们能否使用 bq34z100在充电时监控充电水平-以提高安全性。 如果电池组接近 或超过确定的完全充电水平、则可能会停止充电过程。  我们将同时查看锂离子和镍氢电池。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    1) 1)请确保为 Regin 提供至少2.7V 的电压。 如果问题仍然存在、请从示波器上传显示问题的原理图和波形。

    2) 2)可以向数据和时钟线路添加串联阻抗。 请确保不违反 I2C 的上升/下降时间规格。

    3) 3)请参阅器件数据表中的第7.3.1.1节"标准数据命令"、网址为 :www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf

    在正常运行期间,Voltage()、StateOfCharge ()、RemainingCapcity ()等可以从设备读回。 停止充电将由主机 MCU 控制。

    此致、
    Bryan Kahler