This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:TPS2372-4EVM-006:Altium /板级配置文件

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006, TPS2372, TPS2373, LM5116, PMP20541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671710/tps2372-4evm-006-tps2372-4evm-006-altium-board-files

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件: TPS2372TPS2373LM5116PMP20541

您好!

我可以帮您更新 TPS2372-4EVM-006 Altium /板级配置文件吗?

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、如果您向下滚动所提供的链接、您可以找到可供下载的 EVM 电路板光绘文件(在页面的"电子签名文件"部分下)。

    这就足够了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    不需要、我需要原始原理图和 PCB 布局文件。 例如 Altium / Orcad ...

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    鉴于这些文件的大小、请通过电子邮件与我联系、我将与您分享这些文件。

    我的电子邮件地址是 thomaslewis@ti.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我已使用这些文件回复了您的电子邮件。 感谢您关注 TI 的 PoE 产品!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的支持、但我还有关于 TPS2372设计规格的另一个问题

    输入电压:48V

    VOU:12V/3A

    您是否愿意推荐采用 TPS2372 PoE 设计的降压解决方案?

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、我不确定我们是否有采用 TPS2372的降压设计、因此我将把这条线传给我们的 PoE PD 应用工程师 Darwin Fernandez。

    祝您设计顺利!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    好的、感谢您的帮助。

    然后、我还需要采用 TPS2372或 TPS2373的反激式直流/直流参考设计。

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    降压解决方案需要多大的效率? 由于效率往往较低、因此为该功率级别设计了隔离式转换器、这就是为什么在 TI 设计库中不推荐使用降压转换器的原因。 但是、如果需要降压解决方案、我建议使用 LM5116。 在下面的链接中、有一个设计计算器可帮助您设计降压解决方案、您可以与 TPS2372配对。

    对于反激式解决方案、我建议将以下 TI 设计与 TPS2372配对。

    请告诉我这是否有帮助! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、
    感谢您的信息和建议。
    您是否愿意提供 PMP20541原理图文件以供参考、例如 Altium / Orcad?
    感谢你的帮助。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    发送到您的电子邮件。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我是否可以为您提供相关支持来查看随附的 TPS2372-4 PoE 原理图?

    谢谢。

    此致、

    Erice2e.ti.com/.../apj80x_5F00_POE_5F00_2018_2D00_03_2D00_31_5F00_1132.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我是否可以获得年度支持来查看随附的 TPS2372-4 12V/4A PoE 原理图?

    谢谢。

    此致、

    Eric

    e2e.ti.com/.../8814.apj80x_5F00_POE_5F00_2018_2D00_03_2D00_31_5F00_1132.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、我将回复创建的新主题帖。
    谢谢!