This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:停止测量电压和温度

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702197/bq76pl536a-stopping-measuring-voltages-and-temperatures

器件型号:BQ76PL536A

我将使用多个从板测试 BMS 设计、每个从板包含一个通过 ATM32M1 MCU 和 ISO1050DW 隔离式收发器连接到公共 CAN 总线的 bq76PL536A。 我面临的问题是、有时其中一个 bqs 会停止测量与其连接的电池的电压和温度、并输出0V 和~65000度等值(热敏电阻转换后) 尽管我仍然能够将其置于睡眠模式或使其打开或关闭连接到其 GPIO 的 LED (因此不会完全熔断)、但解决问题的唯一方法是更换芯片。 您是否有任何线索可以了解它为什么应该这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为参考、这是其中一个故障 IC 的寄存器的内容:

    寄存器地址:0 -寄存器内容:11000001 (DEVICE_STATUS)
    寄存器地址:1 -寄存器内容:0 (GPAI[0])
    寄存器地址:2 -寄存器内容:0 (GPAI[1])
    寄存器地址:3 -寄存器内容:0 (VCELL1[0])
    寄存器地址:4 -寄存器内容:0 (VCELL1[1])
    寄存器地址:5 -寄存器内容:0 (VCEL2[0])
    寄存器地址:6 -寄存器内容:0 (VCEL2[1])
    寄存器地址:7 -寄存器内容:0 (VCELL3[0])
    寄存器地址:8 -寄存器内容:0 (VCELL3[1])
    寄存器地址:9 -寄存器内容:0 (VCELL4[0])
    寄存器地址:A -寄存器内容:0 (VCELL4[1])
    寄存器地址:B -寄存器内容:0 (VCELL5[0])
    寄存器地址:C -寄存器内容:0 (VCELL5[1])
    寄存器地址:D -寄存器内容:0 (VCELL6[0])
    寄存器地址:E -寄存器内容:0 (VCELL6[1])
    寄存器地址:F -寄存器内容:0 (Temperature1[0])
    寄存器地址:10 -寄存器内容:0 (Temperature1[1])
    寄存器地址:11 -寄存器内容:0 (TEMPRATURE2[0])
    寄存器地址:12 -寄存器内容:0 (TEMPRATURE2[1])
    寄存器地址:13 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:14 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:15 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:16 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:17 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:18 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:19 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:1A -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:1B -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:1C -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:1D -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:1E -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:1F -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:20 -寄存器内容:0 (ALERT_STATUS)
    寄存器地址:21 -寄存器内容:10 (FAULT_STATUS)
    寄存器地址:22 -寄存器内容:0 (COV_FAULT)
    寄存器地址:23 -寄存器内容:100000 (CUV_FAULT)
    寄存器地址:24 -寄存器内容:0 (PRESULT_A)
    寄存器地址:25 -寄存器内容:0 (PRESULT_B)
    寄存器地址:26 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:27 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:28 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:29 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:2A -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:2B -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:2C -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:2D -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:2E -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:2F -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:30 -寄存器内容:1111101 (ADC_CONTROL)
    寄存器地址:31 -寄存器内容:10000011 (IO_CONTROL)
    寄存器地址:32 -寄存器内容:0 (CB_CTRL)
    寄存器地址:33 -寄存器内容:0 (CB_TIME)
    寄存器地址:34 -寄存器内容:0 (ADC_CONVERT)
    寄存器地址:35 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:36 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:37 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:38 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:39 -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:3A -寄存器内容:0 (Shdw_CTRL)
    寄存器地址:3B -寄存器内容:10000001 (ADDRESS_CONTROL)
    寄存器地址:3c -寄存器内容:0 (复位)
    寄存器地址:3D -寄存器内容:0 (TEST_SELECT)
    寄存器地址:3E -寄存器内容:0 (RSVD)
    寄存器地址:3F -寄存器内容:0 (E_EN)
    寄存器地址:40 -寄存器内容:1110000 (FUNC功能性 配置)
    寄存器地址:41 -寄存器内容:0 (IO_CONFIG)
    寄存器地址:42 -寄存器内容:101101 (CONFIG_COV)
    寄存器地址:43 -寄存器内容:1 (CONFIG_COVT)
    寄存器地址:44 -寄存器内容:10111 (CONFIG_CUV)
    寄存器地址:45 -寄存器内容:1 (CONFIG_CUVT)
    寄存器地址:46 -寄存器内容:1010101 (CONFIG_OT)
    寄存器地址:47 -寄存器内容:1 (CONFIG_OTT)
    寄存器地址:48 -寄存器内容:0 (用户1)
    寄存器地址:49 -寄存器内容:0 (用户2)
    寄存器地址:4A -寄存器内容:0 (用户3)
    寄存器地址:4B -寄存器内容:0 (用户4)

    正如您看到的、DRDY 位(DEVICE_STATUS 寄存器中的位0)被置位、表示转换已完成、但所有数据寄存器(电压和温度)均为空(我使用万用表检查了 IC 引脚上的电压差、它们是正确的)。 我可以想到发生这种情况的唯一原因是欠压锁定、但 UVLO 位(DEVICE_STATUS 寄存器中的位2)未设置、因此情况并非如此(无论如何 VBAT=~22V、因此不应触发 UVLO)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    清除上电时的 CUV 故障是可以的。 只需写入1和0即可将其清除。 它位于数据表中。
    您使用的是 TI EVM 还是您自己的设计?
    它以前是否正常工作?

    在不了解详细信息的情况下很难进行评论。

    1.您能否捕获 SPI 信号并将其发送给我们?
    2、也喜欢查看原理图。
    3.我不清楚您是使用菊花链还是多分支。

    我需要先看一下它们、然后才能发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我为系统加电时、我始终会复位微控制器、因此不应显示 CUV 故障。

    我正在使用我自己的设计、如果您愿意、我可以私下向您展示。 它以前工作过、但有时其中一些 IC 无法正确感应电压和温度、因此可以继续为大多数 IC 工作。

    目前、我无法捕获 SPI 信号、但我认为它们不是问题的原因、因为读数看起来正确。

    我的系统中的 bq76PL536A 不是菊花链式的、每个都有自己的主机接口(其南北接口端接)。 然后、主机连接到通用 CAN 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要查看您的原理图。
    您是否查看了我们的参考原理图。
    您端接南北引脚。
    检查 HSEL。 这很重要。