This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:请帮助!TPS40057不再工作了

Guru**** 2600845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, TLV272, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702899/tps40057-please-help-the-tps40057-does-work-any-more

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件: TLV272LM358

我尝试使用这个电路来修改我的电源模块。然而当我完成这个电路时、TPS40057再也不工作了! 即使我移除了电路、您能帮我解决什么问题吗?

我将 LM358替换为 TLV272。

ADJ 引脚连接到 TPS40057中的 VFB 引脚 、GND 的电阻为1.6K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    您能否与 TPS40057的整个应用电路共享整个原理图?

    此外、"不再工作"的意思是什么? 该器件的输出是否不规则或开关波形不规则? 此器件是否无法支持负载电流等? 您能否详细介绍这项陈述?

    您的意思是:"即使我移除了电路。"? 您是说断开 TPS40057的连接、看看不带 TPS40057的其余电路吗? 或者、您是说您断开 TPS45007并仅观察 TPS40057的性能吗?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    由于不活动、我将关闭此线程。 但是、如果您有任何其他问题、请回复此主题。

    此致、
    Katelyn