This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:使用 LM3880时、EN 引脚 LMZ12401H 有问题

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880, LMZ14201, LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703091/lm3880-i-have-a-concern-with-en-pin-lmz12401h-by-using-lm3880

器件型号:LM3880
主题中讨论的其他器件: LMZ14201LMZ14203

你好

感谢您的解释、我现在成功地在 LM3880上获得了正确的标志序列。

我还有一个问题是、我尝试按照电阻分压器的建议原理图命令 LMZ14201和14202

测试结果(LM3880使用100K 电阻器镇流器进行设置,使用 LMZ 连接时工作正常)

LMZ14201输入电压为12V

1) 1)使用正常工作的5V 直流电源直接驱动 EN

2) 2)使用 LM3880直接驱动 EN I 销毁 LM3880

3)电阻分压器 (9.1K/20K) EN 使用 LM3880 =我无法成功驱动 LM14201 I 在镇流器之后测量出 LM3880的1.2V 电压

是否有人可以解释问题在哪里?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的描述中不清楚问题是什么、也没有 LMZ12401、您是指 LMZ14201吗?

    我相信您现在所指的是 LMZ14201的 EN 引脚、而不是 LM3880的 EN 引脚、对吧?

    您可以附加您的设置的一些工程图吗?

    我确实注意到 LMZ14201数据表中的以下陈述、在其他任何地方都没有提及、并且似乎与 LMZ EN 引脚上的6.5V 限值相矛盾、除非还有一个限制电压的内部齐纳二极管。  它未反映在 LMZ 方框图或引脚说明中、我们可能需要查询对 LMZ 的支持以进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在 TI 论坛上有两个主题、都是同一个问题

    我完全不理解同一个文档中的方法

    1) 1) EN 引脚可上拉至 Vin 电平、因此在我的情况下为12V

    2) 2) EN 引脚的最大电压应为6.5V

    我的问题根本没有解决

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将断开 LM3880与 LMZ 的连接、并在将12V 电压施加到 VIN 的情况下测量 LMZ 使能引脚。

    如果 LMZ 使能引脚 在内部上拉至 VIN、 那么我预计还会有一个内部齐纳二极管 将电压限制在6.5V 以下。

    如果 LMZ 使能引脚测量的电压超过5.3V、则存在问题。  将其连接到 LM3880 Flag1引脚将导致 LM3880中的 ESD 结构将电压钳位到~VCC + 0.3V 、电流将通过 ESD 结构消耗、这可能足以损坏序列发生器。

    我还在 LMZ14201的电源模块论坛中发布了一个查询、询问使能引脚是否内部真正有一个上拉/齐纳二极管、请参阅链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad

    感谢您的检查、并随时为您提供最新信息

    在 LMZ14203文档中、我找到了我正在尝试使用的电路、因为 LM3880的输出为5V

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Brad

    输入电压为12V 时、您是对的、我有6V V OUT 且 EN = 6V、因此会损坏 LM3880

    星期一、我将收到晶体管、并使用 ETI 提供的电路进行试验

    此致

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad

    我设计了这个电路,通常允许

    当 FLAG 关闭时、将 EN 引脚接地

    当标志打开时、将 EN 引脚置于+5V

    请告诉我您对此有何看法

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David
    同一帖子在 e2e.ti.com/.../706398上回答
    我将关闭此帖子。
    谢谢
    Yihe