This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV70030和 TLV70018 PSRR 测量

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676428/tlv700-tlv70030-and-tlv70018-psrr-measurement

器件型号:TLV700

您好专家、

我的客户想知道如何测量 TLV70030和 TLV70018 PSRR。 您是否乐于帮助回答如何在 TLV70030和 TLV70018上测量 PSRR? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann_Lien:

    数据表的图11给出了一个提示:向 TLV70018施加输入电压、该 TLV70018的直流分量至少为3.3V、交流分量为1.0Vp (正弦)。 这将使您的输入电压在2.3V 和4.3V 之间定期变化。 现在、借助示波器观察稳压器的输出纹波。 将输入纹波除以输出纹波、取十进制对数并乘以20。 然后您将获得 PSRR。 现在改变正弦(交流分量)的频率并重复测量。

    TLV70030也是如此、但选择了至少4.5V 的直流组件。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您对此案例的支持! 我会让客户知道它、非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    以下是几个展示 PSRR 测量技术的文档:

    e2e.ti.com/.../0844.Power-Supply-Rejection-measurement.pdf

    非常尊重、

    Ryan