This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63010:过流图

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63010, TPS63024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701881/tps63010-over-current-graph

器件型号:TPS63010
主题中讨论的其他器件: TPS63024

大家好、团队成员。

您是否有 TPS63010过流阈值和输入电压相关性图?

在评估板上、接近3A 的输入电流以2Vin 的电压流动。

我需要一个类似 TPS63024图8的图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu-San、您好!

    平均输入电流不应超过平均开关电流限值。
    您在执行此测试之前是否对 EVM 进行了返工? 您在2V 时消耗的输出电流是多少? 请检查设备是否变热。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briritte、

    是否与输入电压相关?

    输出电压为4.7V、输出电流为0.92A

    (输入电压为2V、输入电流为3.2A。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu-San、您好!

    当然、输入电压有一点依赖性、但这种依赖性不大。 请检查未连接负载时 IC 是否变热。 此外、请检查空载时的输入电流。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu-San、您好!

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    此致、
    Brigitte