This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:可能的电池以及快速充电电流最小值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703956/bq24075-possible-batteries-as-well-as-fast-charge-current-min

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

您好!

我想知道该芯片通常使用哪种类型的电池。  是否可以将此芯片与小型锂离子电池配合使用、例如 ML1220 (17mAh 容量)(标准充电电流为1.2mA)?  是否可以将 ISET 电流降低到100mA 以下以达到该值?  或者、该芯片是否仅设计用于大型应用?  我们正在尝试在可穿戴设备应用中使用它。

非常感谢您的参与。

Anthony Shilly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    如前所述、bq24075的最小快速充电电流为100mA。
    我建议改为查看 bq25120A。 它是低电流、可穿戴应用的理想选择。 快速充电电流范围为5-300mA、它还包括 bq24075上的功能、例如电源路径、Vindpm 和温度监控。
    这是否适合您的应用?

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、这对我们有很大帮助、我们实际上将继续使用您建议的芯片。  如果您不介意解决问题、我还有两个问题。

    1.什么是与您提到的用于电池充电的芯片一起使用的好电量监测计芯片?

    2. 您还知道哪些类型的电池最适合用于可穿戴应用的芯片? 例如智能手表。 (低高度)

    在高级方面、谢谢您、

    Anthony Shilly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很高兴听到您可以在设计中使用 bq25120A!

    关于您的其他问题、这里有一个对您有所帮助的主题。 TI 参考设计链接到 该螺纹中的智能手表、该螺纹将 bq25120A 充电器与 bq27421电量监测计组合在一起。
    e2e.ti.com/.../471607

    上述链接中的设计指南第1.6节还讨论了此应用的电池最佳选择。 总之、可以使用任何可充电锂离子电池、但 由于 bq25120A 的最大充电电流为300mA、因此最好选择电池容量约为300mAh 的电池(这在可穿戴设备应用中很常见)。 下面是 Mouser 的快速搜索、您可以开始:
    www.mouser.com/.../N-5gbk

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有一个关于 您推荐的 bq27421电量监测计的问题。

    此电量监测计是否受电池容量限制?  例如、我们计划使用15mAh 电池、我们不确定该特定电量监测芯片是否只能针对特定的容量范围提供精确的测量。  是否存在容量限制? 如果是这样、您如何才能知道这一点?  我们浏览了数据表、以查看是否有显示此限制的特定参数(如果有)。

    谢谢、

    Anthony Shilly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    bq27421监测计的电池容量范围为100-8000mAh。 这可以在产品页面 www.ti.com/.../BQ27421-G1上的参数表中找到

    您还可以使用此处的搜索工具、根据电量监测计的最小电池容量来筛选出电量监测计。 遗憾的是、TI 锂离子电池电量监测计的最低电池容量为100mAh。
    www.ti.com/.../products.html

    15mAh 的要求是否灵活?

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品