This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176:BOOT1、HDRV1相对于 SW1问题

Guru**** 2600145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701519/lm5176-lm5176-boot1-hdrv1-with-respect-to-sw1-issue

器件型号:LM5176

您好:

在 LM5176数据表 BOOT1中、HDRV1相对于 SW1、范围为-0.3~8.5V。  

我们测试电压为9.4V (最大值)。 这是否意味着 BOOT 引脚将损坏? 如何调整此项?  

另一个问题是、关闭转换器然后再打开(10秒内)时、BOOT 和 HDRV 引脚将损坏(100%)。 此部件是否无法快速关闭/打开?

e2e.ti.com/.../8546.SAWA_2D00_81_2D00_45020A-_2D00_SCH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我无法理解9.4V 在您的示波器图片中所指的内容。 它看起来不像 V (HB)-V (SW)或 V (HO)-V (SW)。 它看起来更像是 HO 或 HB 接地电压。

    您是否说您在10秒或10 us 内关闭并打开了电源? 它们有很大不同。 如何打开和关闭转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    示波器上的9.4V 是 BOOT1和 SW 之间的电压。 数据表上的范围是8.5V、如何调节?
    关闭和打开转换器的时间是10秒、而不是10秒、客户需要对此进行测试、这是否意味着此部件无法快速关闭/打开?
    感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    如何打开和关闭设备? 它只是通过拉入输入电压来实现? 输出电压是否会一直衰减至0V?

    BOOT 到 SW 的电压由 VCC 稳压器设置。 VCC 稳压器输出电压不可调节。 请注意、D4和 D5应是肖特基二极管。

    谢谢、
    Garrett