This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176EVM-HP:库存评估板上的开关节点振铃

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701739/lm5176evm-hp-switch-node-ringing-on-stock-evaluation-board

器件型号:LM5176EVM-HP
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好!

我刚刚收到了 lm5176EVM 电路板、并从电路板的用户指南中获得了一些非常不同的结果。  当将器件连接到我们的电源和负载时、我会在标称负载条件下(7A 以匹配用户指南中的图形)看到开关节点上出现明显的振铃和过冲。  使用相同的采样率和时间刻度、差异在所附的图中非常清晰地可见(显示了开关节点1和输出电压)。 第二个图形显示了用户指南中的图形。   

24V 输入会导致降压开关节点上出现接近40V 的尖峰、并且输出上也会产生明显的噪声。  输出上的电压尖峰高于14V、并且超出了我们要使用 lm5176为某些器件供电的最大规格。   

如果此参考设计展示了这种行为、则很难在将来的任何设计中使用此组件。   

我们的捕获:

 用户指南图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕这是测量问题。 如果您使用常规示波器探头、长接地引线将拾取噪声、并且振铃或过冲不真实。 请将弹簧尖端接地导线与探头一起使用(大多数探头附带)、这是直接放置在探头头上的线圈接地导线(您需要取下电容器)、然后将探头直接应用于电路节点和 GND 上进行测量。 您将获得如用户指南中所示的更清晰波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您对问题的及时答复。   

    最初的测量是使用上述测量方法进行的、即直接在 MOSFET 两端进行接地测量。  在其他几个电路板上进行评估表明这是必要的。  设置如下图所示。  

    示波器上的探头已正确校准和补偿、在上升时间比评估板上的上升时间快的5MHz 方波上表现出适当的性能。  用弹簧引线尖端探测示波器的 BNC 输出、探头上的带宽限制为200MHz、不会出现振荡。  在评估板上使用相同的设置会显示与原始帖子相同的波形。  带宽限制低至20MHz 的探头显示的波形与用户指南类似、但屏蔽存在的噪声。   

    增大负载电流会增大振铃振幅、进而导致电路板设计成为原因。  是否有适合 RC 缓冲器电路的评估板、以降低其中一些噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    没有采用 RC 缓冲器封装的可订购 EVM。 在您的设计的最终 PCB 中、可以添加这些封装。 这将实现对缓冲器的精确调优。

    谢谢、

    Garrett