This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:关于 TPS53014 EVM 的原理图

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014EVM-126, TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676138/tps53014-about-schematics-on-tps53014-evm

器件型号:TPS53014

您好!

关于 TPS53014 EVM (TPS53014EVM-126)的原理图、我的客户提出了一些问题。

(问题)

(1)以下组件(红色标记)的用途是什么? (5、7、10/D1)

是用于减少开关时的振铃吗? 或其他用途?

(2)这些组成部分的常数应估计多少?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R5用于减慢高侧栅极的上升时间
    R10是 Q2的下拉电阻器
    R7和 D1、我认为它是为了限制 SW 节点上的负电压。

    谢谢
    -Arief