This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:观察到功率输出降低

Guru**** 2508685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676310/lmz31520-decreased-power-output-observed

器件型号:LMZ31520

您好!

我设计了 采用 LMZ31520RLGT 的电路板。

原理图部分如下所示  

如果我错过了任何内容、请告诉我。

我们在输出上观察到1.92V 电压、我们在安装之前检查了电阻器、并精确检查了其324E。

(此设计使用了与实际要求相距为2A 的缓冲器。)

低输出电压的可能原因是什么?

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    您可以做的一件事是使用焊盘71下方的覆铜区将所有 PH 引脚短接在一起。 除此之外、对于5V 至3.3V 设计、原理图看起来不错。 当您根据实际需求说缓冲器为2A 时、您是否意味着该设计将以13A 运行、因此您将其设计为15A、缓冲器为2A?

    您能否提供 VIN、VPWRGD 和 VOUT 测量的启动波形以确认器件是否已将输出正确调节至1.92V。  

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们已将布局中的所有 PH 连接在一起。

    是的、3.3V 电源轨上的电路板电源要求大约为13A。

    请查找随附的波形以供您参考。

    输入电压:

    输出电压:

    电源正常:

    请帮助我们提供您的宝贵意见。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    问题是我们提供的输入。 它具有巨大的噪声(纹波)。
    因此、当我们减小该值时、输出是正确的。

    感谢您的指导。

    此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    感谢您的波形和更新。 我实际上要问您使用的是什么电源、它是否经过良好调节、因为输入波形看起来不稳定。 我很高兴能够提供帮助。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的。 谢谢你。

    此致、

    南日达 M