This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:输出峰峰值噪声(尖峰)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702065/webench-tools-tps40210-output-peak-to-peak-noise-spikes

器件型号:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想使用 TPS 40210设计一个18V - 24V 直流输入的80V 0.8A 输出直流电源。

我在网络和 Tina 中模拟了 webench 电路、在这两种情况下、电路在0.8A 负载下都保持了80V 的正确平均输出电压。 然而、输出端有非常窄的尖峰(MOSFET 开关波形的下降沿和上升沿脉冲)、这会导致大约2伏的输出电压纹波。 我想这可能只是一个仿真错误、但我只是想在 PCB 上完成设计之前先确定一下。

因此、输出尖峰是仿真错误还是实际存在? 我要连接 webench 仿真来显示尖峰。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试添加一个与输出铝电容器并联的0.1uF 陶瓷电容器。 实际电路中还需要陶瓷电容器、因为铝通常具有较大的 ESR 和 ESL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejinder、

    贾斯珀是正确的。 这很可能导致电解输出电容的 ESR。 添加陶瓷电容器有助于降低 ESR 并将高频振铃保持在最低水平。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、

    Garrett