This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481和平面变压器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698625/lm3481-lm3481-and-planar-transformer

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5022

您好!

  我可以使用平面变压器作为 LM3481的反激式转换器吗?

您能建议一些参考文档吗?

此致

Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohsin、

    平面变压器可与采用反激式配置的 LM3481配合使用。

    下面是一份应用手册、其中介绍了平面磁性设计的基础知识。
    www.ti.com/.../Topic4LD.pdf

    这是一个在反激式配置中使用平面磁性元件的参考设计。 它使用 LM5022、但仍然是一个良好的基准
    http://www.ti.com/tool/PMP9435

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、

    感谢你的帮助。

    您能否描述一下我如何计算电流环路来针对 LM3481上的 COMP 引脚进行调整?

    此致
    Mohsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsin、

    这是 一个应用手册 、展示了如何将 LM3481补偿为反激式。  

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、

    感谢你的帮助