This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:TINA 中的 LM3481反激式评估模块电路仿真

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703418/lm3481-lm3481-flyback-evaluation-module-circuit-simulation-in-tina

器件型号:LM3481
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的:

  我正在尝试对 TINA TI 中 LM3481反激式评估模块的电路进行仿真。 仿真显示的输出电压约为25V、 输出负载电流为3A。 我使用的组件 SPICE 模型与 评估板电路中的组件相同。  

我已经连接了 TINA TI 电路以及变压器和其他组件的 SPICE 模型。  

您能告诉我哪里出了错误、如何仿真此设计吗?

此致

Mohsine2e.ti.com/.../LM3481_5F00_test.TSCe2e.ti.com/.../BAS16W.TSMe2e.ti.com/.../transformer12.TSMe2e.ti.com/.../p_5F00_v10p10.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部分的专家正在出差、他回来后将回复您。
    顺便说一下、您的目标输出电压是多少? 输出电流? 您可以在 pdf 中附上原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM3481_5F00_test.pdfHiHelen、

        感谢你的答复。

    我想增加评估板上的开关频率。 所需的输出电压与评估板12V 相同、电流为3A。  但仿真显示的是24V 和3A。

    随附此电路的 pdf。

    此致

    Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路似乎有错误。 两个反向并联二极管(D1和 D2)不应连接回 Vout。 它们只应连接到 TL431阴极。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

      感谢你的帮助。

    我在仿真中纠正了二极管连接、但现在我遇到 了收敛问题、它显示 D1和 D2是问题。

    图像已附加。

    此致

    Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要更改仿真步长限制、或添加一些虚拟部件(例如使用二极管的串联1m Ω 电阻器或 10Meg 并联电阻器)、或修改仿真容差控制限制、以消除收敛问题。  当您在线搜索 SPICE 模型收敛问题时、您会发现很多讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

     感谢你的答复。

    仿真的收敛问题现已解决。 但我无法获得所需的仿真结果、如图所示。 (12V 输出)

    您能不能帮助我解决我在设计中出错的问题?

    此致

    Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohsin、

    D1应连接回输出电压、而不是连接回电压基准。 这可能会导致问题。

    -Garrett