This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000-Q1:噪声滤波器

Guru**** 2381440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676145/tps386000-q1-noise-filter

器件型号:TPS386000-Q1

大家好、

即使在6引脚(感应4H)、7引脚(感应4L)之间添加 RC 滤波器作为噪声滤波器、在 IC 运行时是否会出现问题?

对于压降误差等精度、应考虑影响。

我想 知道运行是否没有问题。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    想法是在感应输入端添加一个电容器、而不是 RC 滤波器。 添加的电容器与感应电阻器一起构成一个 RC 滤波器。

    请参阅数据表的图31:在每个感应输入与 GND 之间添加一个1...10nF 的电容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki、

    RC 滤波器不会对器件运行造成问题、但 RC 滤波器将产生2种影响:

    电压阈值(V_IT+和 V_IT-)将稍微偏移

    2.由于 SENSE 输入上 RC 滤波器的附加延迟、/RESET 延迟也可被移位。

    如果您不希望电压阈值或延迟移位、我建议仅使用与底部检测电阻器并联的电容器(从 SENSE 引脚到 GND)。 请记住、可以通过 CT 引脚上的电容器设置延迟、因此除了电阻分压器外、无需在检测引脚上使用电阻器来设置电压阈值。 但在检测输入端使用 RC 滤波器不会造成损坏。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael San、

    感谢您的支持。
    正如您所说、我将使用与底部感应电阻器并联的电容器。
    对于 SENSE4H 和 SENSE4L、我能否以同样的思维方式将电容器从检测端子插入 GND?

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    是的、始终从各自的感应输入到 GND。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki、

    是的、使用从感应输入到 GND 的电容器、并尽可能靠近引脚放置、以实现最佳噪声滤波。

    Michael