This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:LM431器件型号

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676457/lm431-lm431-partnumber

器件型号:LM431

我需要一个 LM431、5% SOT23、-40至85、但在数据表的任何位置都找不到确切的器件型号。

根据 PAG 5表6.5、它是 LM431A 还是 LM431B 等? 附录中的封装信息也不清楚。

我需要什么来完成 BOM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    它应该是 LM431CIM3/NOPB 或 LM431CIM3X/NOPB。

    查看数据表的第6.5节并从表中计算容差。 然后、您会发现 LM431C 是您的候选器件。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    LM431系列在命名代码中具有精度和温度、但我同意不清楚。
    以下是对精度和温度进行解码的方法:
    LM431XY、其中 X 为初始精度、Y 为工作温度范围
    X:A = 2%、B = 1%、C = 0.5%
    Y:I =-40C 至85C、C = 0C 至70C

    如果您需要0.5%的精度和-40°C 至85°C 的工作温度范围、 您需要 LM431CI、其中 C 为0.5%、B 为-40C 至85C。 之后的任何其他代码都将是封装、封装和数量。


    TL431BI 是这种情况的替代器件。

    -Marcoo Z