This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:低灰度改进-特性

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700338/tlc5958-low-greyscale-improvement---features

器件型号:TLC5958

您好!

我对 TLC5958有以下问题:

  • 低灰度改进机制如何工作,您可以设置哪些限制?
  • 是否集成了某种延迟功能? 如果是、它是否与 GCLK 一起运行?
  • 是否可以反转灰度的 PWM 功能?

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oz、

    有关前两个问题的更多详细信息、请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../slva645.pdf

    TLC5958没有反相 PWM 功能。

    如果您仍有疑问、您也可以给我写一封电子邮件。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您提供的信息。

    遗憾的是、我仍然不理解这些限制(时间 控制限制?)  以及它的工作原理。 您提供的文档中仅列出了三个等级:低、中、高。

    这种调整的时间分辨率受 GCLK 的时钟频率输入的限制、对吧?

    感谢您的解释。

    BR、

    Marcel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcel、

    TLC5958提供了一些位供您在低灰度时调整白平衡
    条件。 不同的复用比率需要不同的设置:1. 多路复用比率越高、所需的增强程度就越高。 2. G/B 的增强度应高于红色的增强度。

    刷新率与 GCLK 频率相关、ES-PWM 用于提高视觉刷新率。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth