This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:Mathcad doc 中变量的含义?

Guru**** 2619045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676557/ucc28780-meaning-of-a-variable-in-mathcad-doc

器件型号:UCC28780

我将使用 sluc644中的 Mathcad 文档来进行 UCC28780设计。  在大多数情况下、它们是明确的、但我在文档"Neutron 计算工具_45W GaN (v.4.1)_general.xmcd"中遇到了变量 Vin_BUR 的含义。

此变量用于计算 VCST_BUR、但不能通过我在数据表或图中找到的公式来使用。  它还用于计算去耦电容器和频率补偿网络计算。  luc644中两个工作表的交流输入范围为85-265VAC、Vin_BUR 设置为230V * sqrt (2)。  是否存在关系?

有人能解释一下 Vin_BUR 是什么、这样我就可以在设计中正确设置它了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerrit、您好!

    在 UCC28780数据表的第14页第7.3.1节的第一段中间,A 语句(部分)显示“…50%至60%的高压线路输出负载是建议的…Ω”。 我同意、这种说法并不明确、但与这样一个事实相关、即 BUR 设定的突发阈值应与标称高压线条件下的峰值初级电流(IPP)相对应。 IPP 在高压线路上比在低压线路上更低。 在 Mathcad 程序中、标称高压线路电压为230Vrms。 IPP 取决于初级磁化电感上的大容量电压、因此 Vin_BUR = root2*230V。
    VIN_BUR 不必始终设置为(1.414*230V)、但对于任何特定设计、通常设置为(1.414*Vnom_high-line)。

    此外、在程序中、它用于计算其中一个电阻器中的待机功耗。 应该注意的是、这种待机功耗仅对 Vin_BUR 电平有效。 在 EU 中、在230Vrms 输入下测量待机功耗。 如果为 Vin_BUR 选择了不同的高压线值、那么 Vin_BUR 实际上不应该被用于这个待机功率计算。 待机功耗应根据任何给定国家/地区的指定待机电压计算。 有鉴于此、Mathcad 公式对于典型的85-265Vac 输入范围过于具体、不允许偏离此假设。 您可以免费修改计划副本、以反映您的特定设计要求。

    此外、在频率补偿网络计算中再次使用 Vin_BUR、再次假设标称高压线路输入为230V。 如果用于 Vin_BUR 的输入电压与用于标称高压线路的输入电压不同、那么在补偿公式中将会错误地使用 Vin_BUR。 更一般而言、该公式应使用标称高压线值。 显然、使用 Vin_BUR 很方便、因为它被定义为典型标称高压线值、而不是定义另一个变量。 我们将努力改进 Mathcad 计算器工具,以实现区分。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您、Ulrich。 密钥是 VBUR =(1.414*Vnom_high-line)。 我想我将在工作表的副本中定义一个变量、以清楚地说明这一点。
    您讨论的所有 Vin_BUR 分支都证明了这是一个复杂的 IC! Vin_BUR 只是一个变量...