This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:布局建议

Guru**** 2928180 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703453/tlc5955-layout-recommendations

器件型号:TLC5955

我正在研究一个设计、该设计根据提供的原理图有几个问题。

1. VLED (LED 电源电压)和 VCC 连接在一起。

2.所有驱动器输出引脚被交叉以形成一列数据,即它们不遵循 TLC5955规格表中图36的布局示例。 输出在物理上由 PCB 底部的通道0和 PCB 顶部的通道15组成。

这是推荐还是可接受?

-Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bod、

    从 LED 驱动器侧来看、这是可以接受的。

    请注意输出频率、并确保这不会影响电路的其他部分。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下- "请注意输出频率、并确保这不会影响电路的其他部分。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    例如、如果使用25MHz GSCLK、则输出频率约为25MHz/2^16=380Hz。

    通常、这不会导致任何问题、而只是提醒一下。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    谢谢。
    此致、
    Kenneth