主题中讨论的其他器件:TIDA-00443、
您好!
我们目前正在研究 TIDA 00443 PFC。 在测试过程中、我们观察到一些不良的 Vsense 和 Isense 波形。 在此、我附上了相应的波形供您参考。
测试条件:
固定输出升压 PFC 配置
交流输入187V
直流输出200V
输出电流0.92A
不使用 MOSFET 时的波形
Vsense 和输入电流
Isense
直流输入
原理图(Isense 和 Vsense)
1. Vsense 波形为何与输出直流电压波形不相同? 出现该尖峰的原因是什么?
正 Isense 波形的原因是什么?
我们还观察到、几分钟后、Isense 和 Vsense 引脚变为一些负值、例如-320mV 或-200mV (无输入功率)。 我在此也附上了这些波形。
Vsense (无输入)
Vsense (输入打开)
Isense (无输入)
Isense (输入打开)
现在 Isense 看起来像是正半个周期和负半个周期。 在之前的波形中、它看起来是完全正的。 原因是什么? 是否存在任何接地问题? 那么如何解决该问题呢?
帮助我们解决此问题。
谢谢
Kalyan