This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:TPS54561问题

Guru**** 2457540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675366/tps54561-tps54561-issues

器件型号:TPS54561

我们在 新设计中使用了 TPS54561DPRR、并且正在测试电源

通过移除 R117连接外部负载(1.25 Ω 变阻器)后、观察到5V 网络上的压降

在5V 网络上消耗的电流=~4A

电压降至=3.13V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试使用外部负载单独对 TPS 器件进行启动测试?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、
    感谢您的回复
    我们解决了 HDMI 问题,这是由于一个点缺少接地。PCB 的所有其他部分都已验证接地问题,看起来很好。我们在连接外部负载时在开关中遇到了问题。请参阅更正后的问题声明。

    谢谢、

    Mohan