This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:问题

Guru**** 2510165 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, PMP21098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673344/ucc256302-question

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: PMP21098

你好。

我对 UCC 256303有疑问。

有关详细信息、请参阅随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../ucc256302question.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256302。

    RVCC UVLO 与 VCC 电压无关。  

    2.您也可以将 BLK 引脚拉至2.13V 以下、使控制器停止切换

    3. VCC 将缓慢衰减,因为 VCC 电容不再由偏置绕组充电。 当 VCC 小于10.5V 时、控制器将启用内部 JFET 为 VCC 充电。 如果 FB 长时间保持低电平、您将看到控制器定期启用 JFET 为 VCC 充电。

    4、如果 FB 长时间保持低电平、控制器会将其视为状态机中的"故障"状态。 控制器将转换为"故障"状态、当 FB 引脚释放时、它将经历完全重启。有关更多信息、请查看 UCC256302数据表中的图44和表2

    如果 FB 对 GND 短路、控制器将在短路消失之前不会切换。 如果 FB 保持低于突发模式阈值的时间超过200ms、控制器会将其视为"故障"并在其状态机中进入故障状态。

    6. PMP21098中有一个 OVP 保护示例:

    7.当 VCC 小于10.5V 时、JFET 将启用。

    在一个内部150us 定时器后、唤醒状态到期。 但是、我没有计时器的最小值或最大值。

    9.我建议不要根据初级侧 MOSFET 的栅极电荷估算所需的总 VCC 电荷。 对于大多数应用而言、~100uF 就足够了。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    本-桑。

    我还有一个问题。

    有关详细信息、请参阅随附的文档。

    谢谢你。  

    e2e.ti.com/.../ucc256302-20180322.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    1. RVCC 只有在 VCC 大于 VCCStartSelf 阈值后才会启用。 最初、您应该会看到来自 JFET 的 VCC 电荷并上升至~26V (RVCC 为 stil 0)。 VCC 大于26V 后、控制器将启用 RVCC 并开始切换。

    2.拉低 FB 或拉低 BLK 将导致控制器通过软启动。 我希望两种方法的启动行为相同。

    3.是的,当 VCC 低于10.5V 时,JFET 被定期启用,为 VCC 充电。 如果通过下拉 FB 引脚禁用了控制器、则不会有开关操作、并且无法从偏置绕组为 VCC 充电。

    4.否。在 OV 条件下、控制器不应启用 JFET。 是的、当 VCC 小于10.3V 时、控制器将启用 JFET。

    5.当突发模式下具有较长的突发关闭周期时,您需要确保有足够的电容将 VCC 保持在10.5V 以上。 请记住、当通过拉低 FB 来禁用控制器时、当 VCC 降至10.5V 以下时、JFET 将启用。 如果减小电容、控制器 VCC 将以更快的速率下降、因此 JFET 将更频繁地启用。 我不建议根据 MOSFET 栅极电荷确定 VCC 电容的大小。

    此致、
    本·洛夫