This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:哪个负降压转换器用作前置稳压器

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699121/tps7a33-which-negative-to-negative-buck-as-pre-regulator

器件型号:TPS7A33
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

您好!

我正在设计一个模拟板、需要为运算放大器提供干净的+5V 和-5V 电源轨。 我有一个+20V 和-20V 开关电源作为电源。 我想使用 TPS7A33和 TPS7A47进行最终调节、但为了避免功率损耗、我需要使用降压转换器将24V 预调节至6V 等值。 预稳压电源也将用于为其他电路供电。 我需要在预稳压的电源轨上至少连续2A 电流。 我可以使用什么降压/稳压器来生成这些电源轨? 正降压有很多选择、但我不知道可轻松用作负到负降压的那个。

提前感谢