This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何在 bq34110的 BQ Studio 中设置多节电池?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34110EVM-796, GPCCEDV, EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699671/bq34110-how-to-set-up-multicell-in-bq-studio-for-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GPCCEDVEV2400BQSTUDIOGPCCHEM

我正尝试在 BQStidion 下设置8S LiFePO4 guage bq34110、不幸的是、没有成功、还有谁能提供帮助? 预付款? 分步说明、示例、BQ 项目?

(使用 bq34110EVM-796板)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    请按照 EVM 指南中的步骤校准电路板: www.ti.com/.../sluubi1.pdf

    通常、使用 bq34110等 CEDV 监测计的流程是:

    1) 1)校准电路板
    2) 2)使用 GPCCEDV 工具来确定电池参数、可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/gpccedv
    a)这将需要获取6个日志、如 gpccedv 工具文档中所述
    b)日志记录可通过 bqStudio + EV2400 + EVM 或 Arbin 或 Maccor 等工具来完成
    c)在监测计中对 GPCCEDV 工具返回的参数进行编程
    3) 3)根据单节电池值设置监测计中的参数。 这些参数在以下网址的 TRM 中进行了详细讨论: www.ti.com/.../sluubf7
    4) 4)对电池进行完全充电和放电
    5) 5) SOC 精度测试

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的反馈、我将跟进此过程、但这很耗时、需要额外的电子设备(冷却器)。 此外、我的设置行为非常奇怪、如上一篇文章中所述(我在中间订购了 EV2400、以查看问题是否已解决、希望它们能够解决)
    我能够针对单节电池校准 bq34110EVM-796、但无法针对8S 配置对其进行校准、这似乎是错误的、因为如果我将串行电池的 Nr 从1更改为8 VEN 位、则 EV2300 (Rev.r)会显示电池组的电压 (不正确、例如7V 而不是25、6V)。 根据 DS 感应、由于线性度、电池电压购物电压低于0、9V、 但是、假设 Volage divider 参数为16位、则最大值无法达到 DS 和技术参考手册中规定的65V、此外、EV2300会停止通信、并且只有一种返回方式、即使用先前的工程黄金文件进行编程。

    以下是后续问题:
    -如何校准8S 电池连接?

    -是否有办法在没有 GPC 工具的情况下配置 q34110来指示8S LiFePO4的正确电压、这一步中的精度并不重要
    (要采用哪种器件计量器?) 分步说明确实会有所帮助、我认为它应该能够在第一次放电后估算电荷水平和容量、或者它只是对 Vor 阻抗跟踪?

    对我来说,有些参数并不清楚,也许我错过了一些手册,除了 DS、tech。 参考手册、特别是诸如"配置/串联电池数量"等参数的测量对于 BQStudio 中的多节应用、"校准/分压器"的含义是什么?

    在 BQ studio 中,化学文件被用于此 gogae,因为我看不到它们(我之前的帖子)

    瓦伦丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更好的是、BQstudio 是否可以获得8s LiFePO4 2、5Ah 电源组的黄金文件? 我可以继续工作、检查系统是否正常?
    一旦提交了 GPC 测量值的可能、我相信您已经有了这些测量值、这将非常有帮助。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin、

    GPCCHEM 工具的日志应在室温下运行。 将1S 用于 GPCCHEM 工具将会很好地工作。

    对于8S 配置、需要使用外部跳线。 将 EVM 的跳线置于>5模式,将分压器跳线置于36V

    设置串联= 8且 VEN_EN = 1。

    现在在 bqStudio 的 CALIBRATION 选项卡中校准电压。 这将自动为您修改分压器值。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、

    遗憾的是、这不适用于使用 EV2300 Rev.m 进行的当前设置、将等待 EV2400 (上周订购)、希望它能正常工作并可以尝试 agin。

    让我们看看 EV2400是否能正常工作、否则它会浪费时间和金钱。

    瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    很抱歉,上述帖子中的线条已被打断。 GPCCHEM 工具用于 IT 测量仪表。 bq34110是 CEDV 监测计、使用 GPCCEDV 工具、而不是 GPCCHEM 工具。 请按照该帖子中列出的其他步骤操作:

    对于8S 配置、需要使用外部跳线。 将 EVM 的跳线置于>5模式,将分压器跳线置于36V

    设置串联= 8且 VEN_EN = 1。

    现在在 bqStudio 的 CALIBRATION 选项卡中校准电压。 这将自动为您修改分压器值。

    使用 bq34110时、需要一个温度室来确定电池的参数。 更多详细信息:

    bq34110是 CEDV 监测计、必须使用 GPCCEDV 工具来确定电池参数。 所需的6个日志需要一个温度室、其中在3个温度范围内需要2个电流负载的日志。 如上述初始响应中所链接、请遵循 GPCCEDV 工具文件夹中的 GPCCEDV 指南、网址 为:http://www.ti.com/tool/gpccedv

    通常、使用 bq34110等 CEDV 监测计的流程是:

    1) 1)校准电路板
    2) 2)使用 GPCCEDV 工具来确定电池参数、可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/gpccedv
    a)这将需要获取6个日志、如 gpccedv 工具文档中所述
    b)日志记录可通过 bqStudio + EV2400 + EVM 或 Arbin 或 Maccor 等工具来完成
    c)在监测计中对 GPCCEDV 工具返回的参数进行编程
    3) 3)根据单节电池值设置监测计中的参数。 TRM 中详细讨论了这些参数。
    4) 4)对电池进行完全充电和放电
    5) 5) SOC 精度测试

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回答、简短摘要-不适用于8S 配置

    EV2400已于今天抵达、我们目前拥有2个普通 EV2300和 EV2400、在上电后、其行为看起来是相同的(相同的问题)、不响应"电池数量"的变化 VEN_EN 和板上的 IC 均不能正常工作、在没有功能更改的情况下替换为新的电池。 所附设置的照片。

    BQstudio dashbord 启动后、您可以注意到没有电压指示、此问题可能与测量的 buckesue 上没有电压相关、即 VEN_EN 设置为0 (工厂设置)、我认为这是原因、因为"闪存更新正常电压"-未记录

    如果我连接两个白色导孔以获取 VEN_EN 工作板、则指示仅为607mV (低于建议的1V)、但仍然无法更新 BQ 尾板中的电阻值:

    请参阅底部的注意事项:"读取 datawritten 失败的比较"

    将 REGON 连接到分压器输出、增加到 Regin 值的电压、该值高于"Flash 更新正常电压"2800mV、现在可以更改设置

    电路板上的连接:

    之后、我已将"Flash Update OK Value"更改为500mV

     

    现在、我们更改了 VEN_EN、BTW:它应该在 bqstudio 中进行标记、颜色的含义是绿色0、红色1、不要到处逛逛...

    断开电路板的所有人工导线连接后、电路板最终指示电压3545mV、无电池仅为1

    现在、让我们分步继续您的重新沟通  

    已将串联电池节数更改为8、已写入

    电压保持不变、但无法再次更改设置、...

    读取值有效、写入无效

    我认为这种评估套件类型存在严重问题、我建议自己检查。

    期待收到您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:重试并将"Flash Update OK Voltage (闪存更新正常电压)"设置为100mV 后解决了问题(多路复用器配置的确切评估套件问题)、现在我能够测量正确的值并进行校准、我已经尝试了 GPC 周期来获取初始测量、 但是、在8S 电池配置的情况下、什么是男子 EDV0电压(已解决我的单独问题)?设置到 GPC 周期的哪些参数知道电池已充满电(因为保护电子设备已经断开电池组连接、但 GPC 周期仍要求连接充电器)? 对我来说,一个问题就是替换另一个问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、
    很遗憾听到您到目前为止遇到的问题。 您在更新"Flash Update OK Voltage"时回答正确。 当使用具有大量电池的外部电阻分压器时、此参数的默认值过高。
    我看到您已开始另一个有关 EDV0电压的主题。 是否可以关闭此主题?
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    实际上,我们两个人都没有解决这个问题,一旦仍然缺少多节配置的分步式指令,就会在该线程的开头发出这样的请求。 我们只需要进行校准和惯性测量、但这失败了、但还有许多其他参数需要改进
    仍在寻找 LiFePO4 8S pack 的说明、谢谢

    还有很多问题、因为我们没有找到 LiFePO4的测量条件(负载小计、温度偏差、弛豫等)、所以我们不清楚是否需要使用气候室或其他东西。

    谢谢、
    瓦伦丁