This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:推荐的替代产品

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53355, TPS548A20, LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676218/tps53355-recommended-replacement

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:TPS53319TPS548A20LMZ31530

您好!

我对 TPS53319和 TPS53355有疑问。
查看这些产品页面、其他器件被引入为 这些器件的"推荐替代器件"。

TPS53319→TPS548A20
TPS53355 → LMZ31530

您能告诉我这些陈述的背景吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    它们只是可能的替代方案。 假设您查看的是 TPS53355、它看起来很好、但您确实希望有一个模块。 在这种情况下、TI 建议您查看 LMZ31530。 我们不建议您改为使用它、而只是展示其他可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    我了解 LMZ31530作为 TPS53355的推荐替代产品推出的背景情况。
    您能否告诉我为什么建议将 TPS 548A20用于 TPS53319?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因是一样的。  产品页面只是提供了可能的替代方案。  除非您更愿意使用 TPS548A20、否则我们不建议您选择 TPS53319。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    TPS548A20不是模块、为什么与 TPS53319相比有一个建议原因?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    它只是一个具有相同输入电压范围和相似(14A 与15A)额定电流的相似器件。 该页面仅介绍了在您寻找不同产品时可能采用的替代方案。