This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:Fluke LinkRunner PoE 测试仪出现故障

Guru**** 2457560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674638/tps2384-failure-with-fluke-linkrunner-poe-tester

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS2388

您好!

我们设计了一个电路板、将 TPS2384用作器件上两个以太网端口的 PSE。 该板正在生产中、我一直在使用 Fluke LinkRunner 2000作为过程中 QC 的测试仪。 测试仪检查以下各项

  1. 类-请求特定类(可以选择0-4)并确保已接收
  2. MODE (模式)-检查哪个电源对处于开启状态
  3. 空载电压-在未施加负载的情况下检查 PoE 电压
  4. 负载电压-在施加负载的情况下检查 PoE 电压(负载的大小根据所选的等级而定)

我有几块电路板仅在一个端口上发生故障(通常是上面提到的多种故障模式)。 同一端口可为其他 PD 供电(我有两个不同的 IP 摄像机- 0级和2级-这些摄像机已经在故障端口上工作了数天)。

端口状态读取2、寄存器选择= 0101报告"其他故障(101)"。 根据设计、PSE 电压为53V。

当我探测故障端口的 N 引脚时、会得到以下结果:

发现

分级和上电

然后、我会看到功率的持续移除和应用

我假设测试仪只是反复反复尝试。 我看到的唯一一致的故障模式是故障端口无法提供与未故障端口相同的功率。 在测试4类时、故障端口不会给我超过13W 的功率、但良好的端口可提供高达20W 的功率(即使它仅是1类 PSE)。

是否有任何想法或调试建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kashif、

    TPS2384不支持2类4、并且是符合 IEEE802.3af (15.4W)标准的 PSE。 ICUT 设置为375mA、ILIM 设置为425mA。 如果您希望 PSE 系统符合 IEEE802.3at 标准(30W)、TPS23861 (4端口、自主模式)或 TPS2388 (8端口、半自动、需要主机控制)将是最适合您的解决方案。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Penny。

    设计要求为802.3af、但我们的专业技术将测试仪误设置为4类。

    我调整了 Fluke 以测试0、1、2和3类-全部失败。 我会遇到各种故障(有时0V 空载和/或模式无法识别)、但功率始终在13W 时保持一致。 示波器捕获来自3类测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Penny。

    设计要求为802.3af、但我们的专业技术将测试仪误设置为4类。

    我调整了 Fluke 以测试0、1、2和3类-全部失败。 我会遇到各种故障(有时0V 空载和/或模式无法识别)、但功率始终在13W 时保持一致。 示波器捕获来自3类测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kashif、

    在空载测试期间、您是从 PSE 端口断开 PD、还是仅移除负载、仍将 PD 连接到端口? 在空载条件下、流经端口的电流是多少? 您是否在寄存器0100中看到任何报告的故障? 您是否在自动模式下使用了该器件? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kashif、

    我想通过这个主题进行登记、因为我们在大约1周内没有收到您的回复。 请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、