This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 SMBus 无 ACK

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702063/bq4050-bq4050-smbus-no-ack

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 工程师:

我将 BQ4050用于3节电池电量监测计、但在调试时、BQ4050无法通过 SMBus 与 MCU 通信、SMBD 不是 ACK、您能帮助检查原理图吗?

如何检查 BQ4050是否正常工作? 有一些引脚电压电平来表示 BQ4050是正常还是其他条件? 谢谢!

SMBus 波形和通道如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    请将原理图放在 pdf 格式并附上。 我看不到组件的值、我需要它们来帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好电池:
     请查看 pdf,谢谢!

    e2e.ti.com/.../bq4050.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Batt、

       我们移除了 bq4050的引脚15和引脚16连接的电阻器 r34和 R35 、并将 R37和 R39替换为0r、移除 R38和 C14、EV2300可以识别 bq4050。 但 bq4050和 EV2300之间的 SMBus 通信不稳定、有时 bqStudio 仍然显示无 ACK、示波器波形显示无 ACK 信号。

        也许还有其他原因导致了这个错误、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2300上的 FW 版本是什么? 您使用的是3.1r 吗? 我认为可能就是这样。 此外、您在 Windows 32位还是64位上? EV2300仅支持32位驱动程序。 产品页面中链接了一个非官方64位驱动程序。