This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:在返回桥臂中使用 SR 时、CM 平衡反激变压器的相位正确

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676321/ucc24612-proper-phasing-for-cm-balanced-flyback-transformer-when-using-sr-in-return-leg

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28740

我将 UCC28740与 UCC24612在变压器次级侧的回路桥臂中结合使用。  我正在尝试实施 CM 平衡变压器设计、但我不清楚 SR 位于回路中时的相位调整。 标题为"效率和 EMI 的反激式变压器设计注意事项"的应用手册指出、在利用 PSR 调节的同时在返回桥臂中使用 SR 时需要特别小心。 我能否更清楚地了解如何使用本说明中的建议正确地对绕组进行相位。  我将附上一个在正桥臂中具有 PSR 和二极管的应用的原理图。

Scotte2e.ti.com/.../CM-Balance-Flyback-Wind.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您关注 TI 的产品。
    您能告诉我"反激式变压器效率和 EMI 设计注意事项"中的哪个页面需要特别注意吗
    当在返回桥臂中使用 SR 时、同时利用 PSR 调节。 ?

    我只能在第25页找到一些描述。 如果您的问题相同,希望下面的说明可以帮助您。
    在我的理解中,为了保证 CM 平衡,我们必须将 AUX 绕组二极管和次级整流器二极管放在同一侧
    高侧或两侧均在回路侧,则每个绕组的极性相同。
    但对于 PSR 控制器,我们无法将 AUX 绕组二极管放在回路桥臂上。 因此、如果您需要 CM 消除、则无法将 SR FET 置于次级回路。
    在您的设计中,UCC28740不是 PSR 控制器,因此请忽略该语句。 只需将 AUX 绕组二极管放在回路。

    谢谢