This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:电流振荡

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675323/lm25085-current-oscillation

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LM5085

你(们)好

 我在使用 LM25085时看到了电流振荡。


输入电压17V ~ 20V 施加500mA 输出负载。

我在 R37和 Q2之间并联添加了与 GND 并联的电容器、振荡消失了。

VIN 的旁路电容器将远离引脚。 这应该是一种增强效果。

如果是、请详细说明发生这种情况的原因。

谢谢、

Taemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taemin、您好!

    您似乎有电流限制噪声问题?

    如果我正确理解您的帖子、您说从 Vin 到 GND 添加一个电容器有助于解决您的问题? 如果是这种情况、很可能是由于电流限制。 如果未使用电容器、则器件的 Vin 上会产生噪声、这将破坏电流感测信号、同时引入电流限制。

    通过在 LM5085的输入电压处放置一个电容、噪声可能会更小、并且电流限制将在与所用 Rsense 值精确的点启用。

    此外、输入端似乎有 LC 滤波器、这需要进行阻尼。 建议放置一个电阻值为当前 Cin 值的4倍的 Cdamp、并将一个1欧姆电阻与 Cdamp 串联。 这称为 Rdamp。 这也可能解决您的问题?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。

    此电路图用作电机电源。
    当电机转动或停止时、它会消耗大电流。
    此时、LM25085已损坏。
    但是、将 C2 (Cvcc)更改为0.47uF 不会损坏它。
    对这种现象有哪些猜测?