This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751 Vdd 电容器类型是否可以从电子电容器更改为 MLCC?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703314/tps23751-may-tps23751-vdd-capacitor-type-can-change-from-electronic-capacitor-to-mlcc

器件型号:TPS23751

你(们)好,先生  

您是否可以帮助检查我们是否可以将 C17和 C26 从 E-CAP 更改为 MLCC?

                                              Bogeye2e.ti.com/.../TPS23751-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    C17应为 E-CAP、因为 ESR 有助于提高转换器的稳定性。 如果使用陶瓷、您可能需要添加一些串联的小电阻器来模仿 ESR。

    C26是陶瓷电容器可以使用。

    作为 C17和 C26的注释、您可以考虑将电容值加倍(或有空间容纳 并联电容器) 、因为直流偏置压降会影响陶瓷电容器的有效电容。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,达尔文

    我可以将 C17 22uF 更改为27uF 吗?(我们使用 E-cap)
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,达尔文
    我可以将 C17 (E-CAP) 22uF 更改为27uF 吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、27uF 电解电容器是可以的。 谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    此线程是否已解析? 如果是、请单击"已解决"按钮、以便我们可以关闭此主题。 如果有其他问题、您还可以发布新主题帖。 谢谢!