This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677:LM22677短路问题、

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674226/lm22677-lm22677-short-circuit-issue

器件型号:LM22677

LM22677短路问题、

在成本问题期间、Cin 和 Cout 均使用电解电容器(非低 ESR 电容器)、

并在24V 连续电源到 VIN 再经过100Hz PWM 控制单个到 EN 引脚的范围内进行短路测试(LED 电源调光器的 CV 模式电压{执行短路测试})、是否存在损坏 LM22677的风险?

谢谢、致以诚挚的问候

苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以提供原理图和布局快照、那将会有所帮助

    查看设计的任何问题。

    此外、请勿参阅数据表中的 SOA 曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    原理图,fyi。

    谢谢、致以诚挚的问候

    苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于28V IN、您可以根据开关频率安全地短接输出。

    请参阅数据表上的 SOA 曲线、在给定 RT SET 频率的情况下进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Frank

    我可以使用 EN 引脚实现恒流功能吗?

    谢谢、致以诚挚的问候

    苏杰明