This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BQ24070无法为电池充电

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676426/bq24070-bq24070-can-not-charge-battery

器件型号:BQ24070

BQ24070无法为电池充电。

设置为5V 输入、处于高电平模式、能够在 OUT (引脚15 ~17)处获得4.4V 电压、但电池无法充电。
通过测量 BAT (引脚5 ~6)、它显示0.9V (在 TS 中为10K Ω)。 [如果移除 TS 10K、则为0V]
VREF (引脚1)显示3.3V。
PG 显示0V。
手动设置 Iset2 (引脚7)断路(悬空)或接地、 完全没有区别(无法为电池充电)。

无输入5V [通过关闭电源]、能够在 OUT (引脚15 ~17)处获得3.7V 电压。 [它从电池组放电]

设置如下:

Iset1为732 Ω。
DDPM 60.4K 欧姆、10nF
TMR 37.4K 欧姆
TS 10k Ω

电池: 2个2500mAH 圆柱电池并联、完全 5000mAH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特
    STAT1和 STAT2的状态是什么? 请将 R_DPPM 降低至30k 欧姆。 看起来 DPPM 设置是高电平。
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。