This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:电感器选择和最大电流

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675000/tlv61046a-inductor-selection-and-maximum-current

器件型号:TLV61046A

您好!

我的应用非常简单。 直流/直流转换器仅使用不到一秒的时间为440uF 电容器@20V 充电。   

输入为2xAAA、因此最小电压约为2.1V。 输出20V。 充电电流由 P 通道 MOSFET 电路或简单的功率电阻器限制为200mA。  

对于10uH 电感器、通过应用数据表中的公式、我得到 Il (DC)= 2.27A、Il (P)= 2.34A。

在数据表中、我不理解以下参考" 通常、建议使用小于平均电感电流40%的电感器峰峰值电流、以实现最大输出电流。 "

如何在我的案例中选择电感器? 你是否有任何退换术? 我是否需要超过3A 的饱和电流? 我的案例中需要一个小型封装、因为它适用于便携式设备。

感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件的最大峰值电流限值为1.25A、您可以在电气规格表中找到该限值。 因此、您可以选择额定电流高于此值的电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、但这个答案对我没有帮助...
    我正在尝试了解如何根据我的特定应用和我作为示例给出的值选择电感器和等时电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输出电流是多少? 您提到您将限制输出电流?
    如果不是特殊要求、我建议使用饱和电流大于1.25A 的10uH 电感器。 如果您需要更小的解决方案尺寸、可以选择4.7uH 电感器。 没有严格的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      电阻负载上的直流电流将限制为150mA。

    如果我的计算结果良好(假设 Vin min = 2.2V、Vout = 20V 且 L = 10uH)、这意味着 Il (Peak)= 1。 86A

    在数据表中、我们有"LIM_SW 峰值开关电流限制= 900至1250mA"。 该限制是电感中的电流吗? 如果是、这意味着我可以将此器件用于我的应用、因为我有1.86A 作为 Il (peak)。

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    900mA~1250ma 是流入电感器的峰值电流。 该器件将限制此峰值电感器电流、不会高于此值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过限制、您意味着最大输出电流将被限制在最大输出电流、而不是直接关断? 这很重要、因为我正在尝试查看此器件是否适合我的应用。 我不想做出错误的选择。
    此外、在该规格中、似乎与输出电压和输入电压相关的最大电流变化、但我看不到我的应用的最大电流是多少(Vin 最坏情况下为2.2V、Vout 为20V)。 您有此信息吗?

    我可以将所需的电流减小到100mA、这意味着最大电流为1.25A。

    但是、在 TLV61046A EM (文档 SLVUAX3–2017年4月)中、如果我们针对给定的规格进行计算、则电流略高于限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、当达到电流限制时、器件不会关断。
    我们只能在特殊条件下指定此数据、但我希望其他条件下的电流限制类似。

    不确定第三个问题、哪个电流略高于哪个限值? 但我认为、最好将 EVM 应用于您的实验和评估。