This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:使用 LED 显示按钮退出 BQ40Z50的关断模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2, TIDA-00883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697789/bq40z50-exiting-shutdown-mode-of-the-bq40z50-using-the-led-display-button

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:TIDA-00883

BQ40Z50支持基于极低静态电流时间的关断模式、这对于延长电池的货架期非常重要。

下面是技术参考手册中的一些信息

*****

bq40z50-R2器件可配置为在自动运输时间中指定的预设时间间隔内保持睡眠模式而无需通信后关闭。

设置 PowerConfig[AUTO_ship_EN]= 1可启用此功能。

与器件的任何通信都会重新启动计时器。  当计时器达到自动运输时间时,基于时间的关机会有效地触发 MAC 关闭
启动关断序列的命令。

当 PACK 引脚上的电压> VSTARTUP 时、bq40z50-R2器件返回正常模式

*****

我希望在按下 LED 充电状态显示屏按钮时、可拆卸电池退出定时关断。  

这将允许检查定时关断电池组上的充电状态、而无需电池组在外部施加电压来唤醒电池组。

查看 TIDA-00883上的 TI 参考设计原理图、似乎有机会使用 LED 按钮打开将连接 BAT 引脚的 P-MOSFET、 按下 LED 显示按钮时、通过10K 电阻器+隔离二极管连接到 PACK 引脚。  这将允许电池组"本地唤醒"、而无需施加外部电压。  这在检查已进入定时关断状态的电池的实际充电状态时很有价值。

这种方法的一个问题是找到一个关断状态泄漏电流足够低的 P-MOSFET。  例如、BSS84具有15ua 的关断状态最大泄漏电流、这对于 BQ40Z50的2兆欧姆输入阻抗 PACK 引脚来说不够好。

有关如何使用 LED 显示按钮将 BQ40Z50从定时关断状态唤醒的任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个好主意、但是器件不支持/DISP 按钮的这一双重功能。 唯一支持的唤醒功能是连接充电器。 在 EVM 上、实现了单独的唤醒按钮、但通常不会针对生产包执行此操作。 如果您确实提出了解决方案、请分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑使用类似(下面)的电路通过按钮按钮实现关断电池的唤醒

    Diodes Inc 具有低泄漏 BSS84、规定在50V 和125C 下泄漏为2ua、这似乎足够好。  其他制造商为相同的器件型号指定了更高的值。

    这种方法有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您显示的配置将/DISP 引脚拉至高电压、并且可以拉至不高于 VREG 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ40Z50 表7.1的数据表中是否未显示!DISP (最大电压为30伏)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为最好将二极管与 MOSFET 的漏极串联。  这可以避免任何电流流经 MOSFET 的体二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 BQ40Z50的数据表、其中显示了!DISP 引脚的30V 最大电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否误解了数据表中给出的!DISP 引脚的30V 电压限制?

    BQ40Z50数据表是否不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ40Z50-R2数据表的表7.3显示了26伏作为!DISP 引脚的建议最大输入电压。

    前面提到的30V 电压是绝对最大值。

    使用最大电压为12.75V 的3节锂离子电池组、可根据所述电路将!DISP 引脚上拉至12.75V (最大值)。

    如果 TI 或其他地方的任何人发现上述"使用 DISP 按钮唤醒/复位 BQ40Z50 "方法有问题、请畅所欲言。

    谢谢、

    John Wright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您已正确解释了规范。 获得测试结果后、请分享、谢谢。