This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:我能否将此 IC (LM5046)用于直流到直流的管理(&G);输入电压24V 和输出电压18V-60W

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670683/lm5046-can-i-use-this-ic-lm5046-for-dc-to-dc-input-voltage-24v-and-output-voltage-18v-60w

器件型号:LM5046

你(们)好

我能否将此 IC (LM5046)用于直流到直流=>输入电压24V 和输出电压18V-60W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alireza、

    感谢您关注 LM5046。
    根据您提供的信息、我看不到在您的应用中使用 LM5046有任何问题。 您是否了解了我们设计的其他参数、例如占空比、Fosc、控制方法等?

    我还随附了 PSFB 设计指南、可帮助您完成应用。
    www.ti.com/.../tidu248.pdf

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 
    我的问题是输入电压
    我想确保此 IC (LM5046)能够在24V 输入电压下工作吗? 

    
    
    
    

    
    
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    我的问题是输入电压
    我想确保该 IC 能够在24V 输入电压下工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alireza、

    是的、您可以将此器件与24V 直流输入配合使用。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    谢谢你