This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降低输出电压?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675780/decrease-output-voltage

主题中讨论的其他器件:UCC28070

你(们)好

我设计了 UCC28070的电路、用于3000w。

输入 AC=220

输出=320

当我将 PFC 连接到负载时、我的电压会降低、大幅降低约30V

当连接到负载时、我能否调节 UCC28070在320上的电压而不减小?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tam allay、
    连接负载时,320Vdc 的输出会降至290Vdc 吗?
    如果您有220Vac 输入、则峰值整流直流电压为310V、您需要将输出电压设置为约350Vdc、以实现良好的功率因数校正。
    无论如何、如果您获得290Vdc 输出、那么您的电路可能出现了问题。
    您能不能在原理图中发布测试的详细信息、以便我们为您提供进一步的帮助。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    感谢您的关注

    是的、我的意思是这样

    我设计逆变器并将 PFC 连接到逆变器。如果我的输入设计为350、则输出为250 AC    

    将负载连接 到逆变器时,我将 PFC 设置为340VDC,然后将输出 PFC 降低至318VDC。(我的负载3000w)

    输出 PFC 的这种降低是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tam、

    逆变器是否为 PFC 供电 ?

    这是正弦波逆变器还是准方波?

    我建议您首先从 实验室正弦波源和3000W 电阻负载测试 PFC。
    这将检查 PFC 部分是否支持此负载。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 John
    谢谢
    祝你度过美好的一天

    不是 John。 PFC 之前
    我可以向您发送原理图邮件吗?
    I 测试。 直接连接至3000w、并将输出电压降低至270VDC
    我有疑问?
    UCC28070为何保持输出电压? 当引脚4为3伏时、PFC 关闭且输出稳定?
    我需要稳定的电压