This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:如何在不消耗电池电量的情况下配置电量监测计?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704229/bq27320-how-to-configure-fuel-gauge-when-not-depleting-battery-completely

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

在我的应用中、我可以将电池从4.2V 放电至 appx。 3.1v、此时一个组件停止工作、系统将关闭。 我使用的电池可放电至2.5V。 在获取 GPC 的测试数据时、我是否应该将电池放电至2.5伏(因为这是"电池 SoC"= 0%)? 或者、我应该仅放电至3.1v、因为这是"应用 SoC"= 0%。 在任一种情况下、我假设我在 config.txt 文件中设置 CellTermV=3100。

目前、我已在测试集中将电池放电至3.0V。 在测试电量监测计时、SoC 估计会在放电期间从23%跳到7%。  我认为这可能是由于设计容量估计过高所致、因此我将设计容量和所学的完整充电容量设置为放电期间获得的实际 mAh 电量、而不是基于放电至2.5V 的出厂额定值。 这次 SoC 跃变小、从11%降至7%、我再次认为容量估算过高。 然而,令我惊讶的是,所学的全部电量反而略有增加。 这种跳跃的原因是什么? 我正在使用补偿 EDV 电压、这与它有什么关系吗? 是否最好使用固定的 EDV 电压?

我的问题是、在这种情况下、如果电池0%电平与应用0%电平不相同、那么建议的电量监测计设置方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 GPCCHEM 工具。 我们有一个有关配置 CEDV 参数的应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CELLTERTERV 参数应为系统的端接电压、在您的情况下应为3100mV。  

    您不应手动更改已学习的全部容量-只应配置设计容量。  

    查看表9.2.1、了解用户必须手动调整的配置参数。

    www.ti.com/.../bq27320.pdf