This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:查看 TPS55340原理图

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676543/tps55340-review-tps55340-schematic

器件型号:TPS55340

请帮您仔细检查原理图。

负载为500mA、二极管:0.7V、0.75A。 电感器的 ISAT 为1A+。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补偿网络需要更改。 建议更改 Rcomp=R603=200 HOM。 Ccomp=C629=100nF、C630=220pF。