This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:在 Linux 下编译固件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674011/lp55231-compile-a-firmware-under-linux

器件型号:LP55231

尊敬的 TI:

现在、我正在开发一款使用 LP55231作为 LED 控制器的产品、这是一款基于嵌入式 Linux 的器件、所有代码均使用交叉工具在 Linux 下编译。

我想将我们的专用固件代码添加到我们的代码树中并添加脚本以自动构建固件、TI 是否有用于 Linux 的 lasm 编译器?

BRS、

香宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xiangyu、
    您能否在 GUI 软件包中下载 lasm.exe 并在您的网站中进行试用?
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    感谢您的回复、
    lasm.exe 可以在 Windows 下工作、
    我想知道 TI 是否具有 Linux 版本 lasm,以便我们基于 Linux 的构建服务器可以下载固件 asm 代码并自动编译。

    谢谢!

    香宇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianghai、
    我们在 GUI 中仅集成了版本。
    谢谢!
    夏季