This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:寄存器写入设置

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674835/lp55231-register-write-setting

器件型号:LP55231

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作。

客户使用 MSP 430作为向 LP 55231写入主机微型计算机。
(未使用 GUI。)
首先、客户希望打开 LED、但客户无法更改16h - 1Eh。
是否有将16h 更改为1Eh 的程序?

请告诉我是否有序列。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi-San、

        您是否会下载参考的示例代码以打开器件? 谢谢!

    summere2e.ti.com/.../lp5523_5F00_i2c_5F00_master_5F00_w_5F00_multibyte_2D00_master_5F00_code_5F00_MSP_5F00_EXP432P401R.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,夏天

    感谢你的答复。
    客户确认在 MSP 430上 I2C 连接正常。

    客户已确认可以将"Write"和"Read"设置为00h。
    但是、无法完成16h 至1Eh 的"写入"。
    是否有将16h 更改为1Eh 的程序?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、
    该寄存器可以直接写入,但不支持自动增加。
    谢谢!
    夏季