This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:设计问题 ESR_INTERNAL 稳压器电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS563219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676308/tps563219a-design-question_esr_internal-regulator-voltage

器件型号:TPS563219A
主题中讨论的其他器件:TPS563210A

请帮助提供 TPS563210A 和 TPS563219A 的计算形式。

此外,请回答以下问题。

 

 

  1. 如何确定陶瓷输出电容器的最小 ESR?  

 

  1. 请提供 TPS563210A 和 TPS563219A 的内部稳压器电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、

    我想我们没有该器件的计算表。 客户可以按照数据表中的建议表进行操作。

    如何确定陶瓷输出电容器的最小 ESR?
    A:不要求输出 ca 的最小 ESR


    请提供 TPS563210A 和 TPS563219A 的内部稳压器电压。
    A:VREG5=5.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,阿赫特尼
    A:不要求输出 ca 的最小 ESR
    由于内部使用了 TPS563210A 和 TPS563219A 纹波注入方法在反馈路径上生成虚拟 ESR、这是正确的吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、这两个器件使用纹波注入方法在反馈路径上生成虚拟 ESR。