This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:指示故障器件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676503/pth08t250w-indicate-fail-part

器件型号:PTH08T250W

大家好、

当并联6个 PTH08T250W 时、是否有任何建议或额外电路(尺寸尽可能小)来指示故障器件?

此应用为12V 至1.125V、300A。

此异常现象低至0V、但不知道哪一个是故障。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此请求直接在线路外得到了应答。