This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:电池组管理器评估板

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703059/bq25703aevm-732-battery-pack-manager-evaluation-board

器件型号:BQ25703AEVM-732

您好!

我们对类似于下图所示的评估板感兴趣。  BQ25703AEVM 是可选的、因为它具有 PowerPath、电压和电流监测功能、但不包括电池充电时的端接电压和保护电路等 我们的电池为2S 30Ah、所需的充电器输入电压必须在4V - 30V 范围内(尽管这并不重要、因为之前的降压/升压转换器可作为前一级实现)、因此问题基本上是、

是否有任何评估板(或其组合)包括充电器电源路径、独立端接保护、电量监测计和平衡?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    抱歉、我们没有一个包含所有充电器电源路径、独立终端保护、电量监测计和平衡功能的 EVM。

    请查看 TI 参考设计链接以查看任何类似的解决方案

    您也可以联系 TI 参考设计团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我已经检查过它、但我正在寻找一些可以订购和测试的东西、然后再继续设计。 也许我们现在不需要电量监测计、我不确定电池平衡、因为它是锂离子电池。  

    那么、是否有任何评估模块包含充电器 PowerPath 和端接保护功能? 我可以说、我正在寻找最完整的评估板。

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我找不到任何定制 EVM 设计可满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、这是我的最后一次尝试。

    由于没有包含所有组件的评估板、我将使用电池封装中包含的 PMIC、因此我需要的唯一功能是具有电池平衡(2S 30Ah)和 PowerPath 的充电器。 充电电流至少约为3A、输入电压为4V 至30V (如果可以的话)(这并不重要)。

    提前感谢、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    到目前为止、我知道唯一一款具有电池平衡功能的充电器是我们具有2A 充电电流的2S 升压充电器。 它似乎不适合您的应用。

    如果您找到任何解决方案、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我到目前为止找到了我需要的东西。 我需要深入了解一下、但只要可以修改充电电流、它似乎就可以工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、最后一个问题。

    是否有适用于20P1S (68000 mAh)电池的电量监测计 IC?

    我只能看到最大电池容量为32000mAh 的 IC。 为什么限制?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    很抱歉、我不熟悉电量监测计部件。 请开始新帖子并将其发布到电量监测计论坛。 然后、您可以从该论坛获取支持。