This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:电源正常引脚泄漏电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676530/lmz31704-power-good-pin-leakage-current

器件型号:LMZ31704

您好!

 您能否告诉我、当输出打开时、PWRGD 引脚的最大泄漏电流(超过-40°C)是多少?  

谢谢

Mickael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickael、您好!
    整个温度范围内的最大泄漏电流为100nA。 这是5.5V 上拉电压。
    谢谢、
    Denislav